DOCA0036IT-12

Rilevamento dispositivi Zigbee

Con la funzione di rilevamento ZigBee, Com'X può rilevare i dispositivi ZigBee che rientrano nella portata.

Non avviare la modalità di rilevamento ZigBee di vari dispositivi Com'X contemporaneamente. Se due o più reti ZigBee sono in modalità rilevamento, i dispositivi ZigBee vengono installati a caso su queste reti.

  1. Selezionare Com'X nella struttura ad albero dei dispositivi.
  2. Fare clic su Rileva dispositivi per aprire la finestra Rilevamento.
  3. Selezionare il protocollo di comunicazione ZigBee.
  4. Immettere il tempo di timeout (in minuti).
  5. Fare clic su Avvia per rilevare i dispositivi.
    Per rilevare i dispositivi ZigBee, è necessario anche attivare la modalità rilevamento su vari dispositivi.

    I dispositivi rilevati sono elencati nella finestra Rilevamento ZigBee. Fare clic su Arresta per arrestare il processo di Rilevamento ZigBee.

  6. Chiudere la finestra rilevamento ZigBee.

    Tutti i dispositivi rilevati vengono visualizzati nella struttura ad albero dei dispositivi. Un ID  locale viene assegnato automaticamente quando si crea un dispositivo. Per modificare l'ID locale, selezionare Impostazioni > Comunicazione > Gateway Modbus > ID dispositivi.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?