DOCA0036IT-12

Modifica di un dispositivo

Le impostazioni del dispositivo possono essere modificate.
  1. Fare clic sulla scheda principale Impostazioni dispositivo.
  2. Selezionare il dispositivo nella struttura ad albero dei dispositivi.
  3. Modificare le impostazioni nel menu comprimibile necessario.
  4. Fare clic su Salva modifiche.
    NOTA: il tipo di dispositivo non può essere modificato. Se un dispositivo viene configurato in modo errato, eliminare il dispositivo e crearne uno nuovo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?