DOCA0036IT-12

Riconnessione di un dispositivo

È possibile riconnettere un dispositivo da un dispositivo upstream.
  1. Fare clic sulla scheda principale Impostazioni dispositivo.
  2. Nella struttura ad albero dei dispositivi, fare clic sul dispositivo upstream al quale si deve connettere il dispositivo downstream.

    Ad esempio, selezionare Com'X per riconnettere un dispositivo downstream a Com'X.

  3. Nel menu comprimibile Ingressi digitali e analogici, selezionare il dispositivo da riconnettere nell'ingresso digitale richiesto.
  4. Fare clic su Salva modifiche.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?