DOCA0036IT-12

Sostituzione di un dispositivo

È possibile sostituire un dispositivo esistente con un altro dispositivo di tipo simile.

Questa procedura può essere utilizzata per sostituire un dispositivo standard con un dispositivo personalizzato senza perdere le proprietà del dispositivo originale.

  1. Fare clic sulla scheda principale Impostazioni dispositivo.
  2. Nella struttura ad albero dei dispositivi, fare clic sul dispositivo upstream al quale è collegato il dispositivo da sostituire.

    Ad esempio, selezionare Com'X per collegare un dispositivo collegato a Com'X.

  3. Fare clic sul menu comprimibile corrispondente al tipo di dispositivo da sostituire:
    • Menu comprimibile Ingressi digitali e analogici per i dispositivi collegati agli ingressi digitali e analogici di Com'X, ad esempio, contatori di impulsi o sensori analogici.
    • Menu comprimibile Modbus seriale per un dispositivo Modbus. Modbus può essere rilevato automaticamente anche tramite il pulsante Rileva dispositivi collegati.
    • Menu comprimibile Ethernet per un dispositivo Modbus TCP/Modbus.
    • ZigBee: La sostituzione di un dispositivo ZigBee avvia la funzione di rilevamento dei dispositivi ZigBee. Il rilevamento viene arrestato quando viene trovato il primo dispositivo ZigBee. Se vari dispositivi ZigBee sono vicini gli uni agli altri, il primo dispositivo ZigBee trovato potrebbe non essere quello desiderato. In questo caso, ripetere la procedura.
  4. Selezionare il dispositivo che si desidera sostituire. selezionare un dispositivo sostitutivo dello stesso tipo (o di tipo simile) e che supporti gli stessi dati di misurazione pubblicati del dispositivo originale.
  5. Fare clic su Sostituisci nella parte inferiore della scheda principale Impostazioni dispositivo.

    Si apre la finestra di dialogo Sostituisci dispositivo.

  6. Nella finestra di dialogo Sostituisci dispositivo, selezionare il tipo di dispositivo sostitutivo e fare clic su Sostituisci.

    Quando si sostituisce un dispositivo esistente, il dispositivo sostitutivo viene visualizzato con il Nome del dispositivo precedente, a meno che non venga modificato.

  7. Se necessario, modificare il Nome e altre impostazioni per il dispositivo sostitutivo, quindi fare clic su Salva modifiche nella parte inferiore della scheda principale Impostazioni dispositivo.
    (see ZigBee Device Discovery). (Discovering Connected Devices)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?