DOCA0036IT-12

Selezione delle misurazioni da registrare o pubblicare

È importante considerare la quantità di dati che viene registrata in tutti i dispositivi quando si seleziona l'intervallo di registrazione e il numero di grandezze da registrare.

La registrazione di un numero eccessivo di grandezze per intervallo può compromettere le prestazioni di Com'X, con danneggiamento della risposta delle pagine Web e perdita degli intervalli di registrazione. Per un intervallo di registrazione inferiore a cinque minuti, ad esempio, si consiglia di registrare max. 8 dispositivi con 50 grandezze totali.

  1. Fare clic sulla scheda principale Impostazioni dispositivo.
  2. Fare clic sul contatore o sensore nella struttura ad albero dei dispositivi.
  3. Fare clic sulla scheda principale Tabella delle misurazioni.
  4. Selezionare la casella di controllo Log della misurazione da registrare.
  5. Selezionare la casella di controllo Pubblica per inviare i dati alla piattaforma di pubblicazione selezionata (opzionale).
  6. Fare clic su Salva modifiche.
    Selezione della piattaforma e della frequenza di pubblicazione
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?