DOCA0036IT-12

Lettura registri dispositivo

È possibile leggere i registri Modbus dai dispositivi locali e remoti mediante la Lettura registri dispositivo.
  1. Fare clic su Diagnostica > Lettura registri dispositivo
  2. Selezionare un dispositivo nell'elenco a discesa Nome dispositivo oppure scegliere Seleziona in base a ID dispositivo  per i dispositivi non compresi nell'elenco dei dispositivi.
  3. Se si è scelto Seleziona in base a ID dispositivo, immettere l'ID locale.

    Se è stato selezionato il nome di un dispositivo nella fase precedente, questo campo viene compilato automaticamente e non può essere modificato.

    NOTA: L'ID slave è l'identificatore sulla porta seriale al quale è collegato. L'ID locale è l'identificatore utilizzato da Com'X.
  4. Immettere un registro iniziale e il numero di registri da leggere.
  5. Selezionare un tipo di dati.
  6. Se è stato selezionato Registri archivio o Registri d'ingresso, scegliere un formato per i dati generati.
  7. Fare clic su Lettura.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?