DOCA0036IT-12

Disabilitazione accesso remoto dai servizi cloud

Per impostazione predefinita, è possibile accedere a un dispositivo Com'X collegato a un DSP mediante l'assistenza remota. L'opzione Abilita accesso remoto da cloud è abilitata (ON) per impostazione predefinita. Per motivi di sicurezza, disabilitare questa funzione e abilitarla solo quando è necessario l'accesso remoto per interventi di assistenza tecnica da parte di Schneider Electric.

Per disabilitare l'accesso remoto dal cloud:

  1. Selezionare Manutenzione > Impostazioni di sistema > Applicazioni.
  2. Fare clic su OFF per disabilitare l'opzione Abilita l'accesso remoto dal cloud.
Non è possibile accedere da remoto a Com'X dai servizi cloud. L'opzione Abilita l'accesso remoto dal cloud può essere attivata quando è necessaria la connessione remota per richiedere l'assistenza tecnica.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?