DOCA0036IT-12

Ripristino della configurazione con una chiave USB

È possibile salvare la configurazione su una chiave USB e utilizzarla per ripristinare la configurazione.
PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
  • Le operazioni di installazione e di manutenzione di questo apparecchio devono essere effettuate solo da personale qualificato.
  • Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e conformarsi alle norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro. Consultare lo standard NFPA 70E negli USA, lo standard CSA Z462 o gli standard locali applicabili.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  1. Copiare il file di configurazione salvato in una cartella chiamata "Ripristina" alla radice della chiave USB.
  2. Spegnere Com'X, quindi collegare la chiave USB alla porta USB sul pannello anteriore di Com'X.
  3. Accendere Com'X e attendere il riavvio.

    Quando il LED di alimentazione emette una luce verde, il riavvio è terminato.

  4. Accedere a Com'X.
  5. Se i file di configurazione sono stati salvati con Backup per duplicazione è necessario eseguire le operazioni seguenti:
    1. Fare clic su Impostazioni > Impostazioni sito > Informazioni sito.
    2. Immettere il nuovo nome della posizione del sito, quindi fare clic su Salva modifiche per salvare le modifiche.
      NOTA: il nome della posizione del sito potrebbe non comprendere uno dei caratteri seguenti '/:*?<>| o spazio.
    3. Fare clic sulla scheda Impostazioni dispositivo e selezionare Com'X nella struttura ad albero dei dispositivi, quindi digitare il nome nel menu comprimibile Proprietà generali.
    4. Fare clic su Salva modifiche per salvare le modifiche.
  6. Fare clic sulla scheda Tabella delle misurazioni per verificare che la connessione, l'impostazione e il funzionamento del nuovo sito siano corretti.
  7. Selezionare la scheda Messa in servizio per attivare la registrazione e la pubblicazione in base alla piattaforma di destinazione.
    Per ulteriori informazioni vedere Messa in servizio.
** (vedere Salva configurazione) .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?