DOCA0036IT-12

Salvataggio della configurazione in un dispositivo USB

È possibile salvare la configurazione di Com'X in un file su una chiave USB.
PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
  • Le operazioni di installazione e di manutenzione di questo apparecchio devono essere effettuate solo da personale qualificato.
  • Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e attenersi alle norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro. Consultare lo standard NFPA 70E negli USA, lo standard CSA Z462 o gli standard locali applicabili.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  1. Inserire una chiave USB nella porta USB sul pannello anteriore di Com'X.
  2. Premere e tenere premuto il pulsante Backup per almeno tre secondi.

    Durante il backup il LED dell'USB si comporta come segue :

    • Se non vengono rilevati errori durante il backup, il LED dell'USB emette una luce verde lampeggiante per 500 ms, quindi si spegne per 500 ms.

    • Se viene rilevato un errore, il LED USB emette una luce verde lampeggiante per 250 ms, quindi si spegne per 250 ms per un totale di tre secondi.

  3. Se non vengono rilevati errori durante il backup, il backup termina quando il LED smette di lampeggiare.

    Ora è possibile rimuovere la chiave USB dal pannello anteriore di Com'X.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?