DOCA0036IT-12

Upgrade del firmware mediante DSP

L'upgrade del firmware mediante DSP è gestito dall'assistenza tecnica Schneider Electric.

Al termine della procedura di upgrade del firmware, Com'X si riavvia. La registrazione e la pubblicazione si riavviano automaticamente.

NOTA: Si sconsiglia di eseguire il primo upgrade del firmware di Com'X mediante DSP utilizzando una connessione GPRS. Poiché la velocità della connessione GPRS è di soli 20 kb/s, l'upgrade del firmware potrebbe durare diverse ore.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?