DOCA0036IT-12

Upgrade del firmware mediante la porta USB

È possibile eseguire l'upgrade del firmware mediante la porta USB.
PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
  • Le operazioni di installazione e di manutenzione di questo apparecchio devono essere effettuate solo da personale qualificato.
  • Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e conformarsi alle norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro. Consultare lo standard NFPA 70E negli USA, lo standard CSA Z462 o gli standard locali applicabili.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  1. Salvare il file del firmware nella radice della chiave USB.
  2. Rinominare il file con upgrade.sp1.
  3. Verificare che non vi sia alcun file nella radice della chiave USB con nome identico al numero seriale di Com'X.
  4. Spegnere Com'X.
  5. Inserire la chiave USB nella porta USB sul pannello anteriore.
  6. Accendere Com'X.
  7. Attendere 20 minuti il riavvio di Com'X.

    Il LED di alimentazione emette una luce verde al termine del riavvio.

  8. Connettersi a Com'X con un PC e fare clic sul link Informazioni per controllare che il nuovo firmware sia stato installato.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?