DOCA0036IT-12

Aggiornamento del firmware mediante la pagina Web

È possibile aggiornare il firmware mediante l'interfaccia Web:
  1. Salvare il file del firmware sul laptop.
  2. Fare clic su Manutenzione > Impostazioni di sistema.
  3. Fare clic su File nel menu espandibile Aggiornamento del firmware, quindi selezionare il file del firmware.
  4. Fare clic su Apri.

    Il file selezionato viene visualizzato nel campo accanto al pulsante Sfoglia.

  5. Fare clic su Aggiorna firmware.

    Durante l'aggiornamento viene visualizzato il messaggio "Applicazione non raggiungibile".

  6. Attendere 20 minuti per il riavvio di Com'X.

    Il LED di alimentazione emette una luce verde al termine del riavvio.

  7. Accedere a Com'X.
  8. Controllare che il nuovo firmware sia stato installato nella pagina Informazioni.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?