DOCA0036IT-12

Avvio rapido: configurazione della pubblicazione

Le fasi seguenti sono un riepilogo delle opzioni di pubblicazione. Consultare le sezioni appropriate per una descrizione esaustiva della pubblicazione in base alla piattaforma.
  1. Scegliere la piattaforma e la frequenza di pubblicazione come riportato in Selezione della piattaforma e della frequenza di pubblicazione. Per ogni piattaforma, vedere le operazioni correlate:
    • Per una connessione al servizio sottoscritto Schneider Electric mediante Digital Service Platform (ad esempio, EcoStruxure Facility Expert), vedere Connessione.
    • Per le opzioni di esportazione in formato .csv, è possibile fare riferimento a Formato dei file dell'esportazione CSV.
  2. Definire il protocollo di trasferimento come riportato in Definizione del protocollo di trasferimento.
  3. Avviare la pubblicazione come riportato in Avvio della pubblicazione.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?