DOCA0036IT-12

Avvio rapido: configurazione e avvio della registrazione dei dati

Di seguito sono indicate le operazioni generali relative all'avvio della registrazione dei dati. Per la pubblicazione in una piattaforma specifica potrebbe essere necessario effettuare operazioni aggiuntive.
  1. Aggiungere i dispositivi downstream come riportato in Aggiunta di un dispositivo downstream. Per ogni dispositivo è possibile effettuare operazioni di configurazione aggiuntive:
  2. Selezionare le misurazioni da registrare come riportato in Selezione delle misurazioni da registrare o pubblicare.
  3. Definire gli intervalli di registrazione come riportato in Definizione degli intervalli di registrazione.
  4. Avviare la registrazione dei dati come riportato in Avvio della registrazione dei dati.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?