DOCA0036IT-12

Avvio rapido: visualizzazione dei dati interni

È possibile visualizzare i dati in tempo reale e i dati salvati su Com'X 210 senza doversi connettere a una piattaforma ospitata. Di seguito sono indicate le fasi da seguire per visualizzare i dati interni.
  1. Aggiungere i dispositivi downstream come riportato in Aggiunta di un dispositivo downstream. Per ogni dispositivo è possibile effettuare operazioni di configurazione aggiuntive:
  2. Completare le operazioni seguenti per visualizzare un cruscotto Energia. Passare alla fase 3 per visualizzare i dati in tempo reale.
  3. Visualizzare i dati in tempo reale che sono stati selezionati per la registrazione: Visualizzazione della tabella delle misurazioni
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?