DOCA0036IT-12

Configurazione delle impostazioni del firewall

È possibile configurare le impostazioni del firewall.

NOTA: HTTP e Modbus non sono protocolli di protezione. Schneider Electric consiglia vivamente di utilizzare solo il protocollo HTTPS. Disabilitare le porte HTTP e Modbus per ciascuna interfaccia per scopi di sicurezza. Se occorre l'accesso Modbus, Schneider Electric consiglia di utilizzare la funzione filtro Modbus IP per maggiore sicurezza.

  1. Fare clic su Impostazioni > Sicurezza > Gestione firewall. Configurare ciascuna interfaccia in base al protocollo secondo le opzioni disponibili.
    NOTA: i numeri delle porte modificabili possono essere impostati al valore predefinito oppure a un numero della porta maggiore di 1023.
  2. In alternativa, fare clic su Valori predefiniti per reimpostare i valori predefiniti.
  3. Fare clic su Salva modifiche.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?