DOCA0036IT-12

Configurazione dei protocolli di trasferimento HTTP e HTTPS

È possibile configurare HTTP o HTTPS come protocollo di trasferimento file per le pubblicazioni.

NOTA: HTTP non è un protocollo di protezione, poiché i nomi utente e le password di accesso vengono comunicati in testo normale. Schneider Electric consiglia vivamente di utilizzare solo il protocollo HTTPS. Disabilitare HTTP su ciascuna interfaccia per scopi di sicurezza. consultare Raccomandazioni sulla configurazione in sicurezza per informazioni aggiuntive sui rischi associati ai protocolli non protetti e alle migliori pratiche raccomandate.

Considerazioni sul certificato per HTTPS:

  • È possibile proteggere la connessione HTTP al server con la tecnologia TLS/SSL.

  • Come con un browser Web, il riquadro è precaricato con tutte le principali autorità di certificazione alla data della release del firmware. Schneider Electric offre un aggiornamento dell'elenco delle autorità di certificazione con gli aggiornamenti del firmware.

    Quindi, i certificati del server HTTPS devono essere stati emessi da una delle autorità di certificazione di fiducia indicati nel riquadro. Rivolgersi al reparto IT per sapere se il certificato del proprio server HTTPS è conforme a questa norma. In caso contrario, è possibile selezionare HTTP.

  1. Fare clic su Impostazioni > Impostazioni generali > Pubblicazione.
  2. Selezionare la Piattaforma di destinazione nell'elenco a discesa.
  3. Selezionare HTTP o HTTPS nell'elenco a discesa Protocollo.
  4. Immettere l'indirizzo del server che trasporta i dati nel campo Server.

    L'indirizzo del server viene inserito automaticamente per Energy Operation. Non modificare l'indirizzo del server per questa piattaforma.

  5. Nel campo Porta immettere la porta di consegna in uscita.

    L'impostazione predefinita è 80 per HTTP e 443 per HTTPS.

  6. Selezionare nel campo Autenticazione obbligatoria per le piattaforme che richiedono l'autenticazione, ad esempio Energy Operation.
  7. Immettere nome utente e password.

    Per le piattaforme di Schneider Electric queste informazioni sono contenute nel contratto di sottoscrizione. Contattare il rappresentante Schneider Electric per ricevere queste informazioni.

    Per il nome utente e la password viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole.

  8. Nel campo Percorso, immettere il percorso per lo script del server eseguito dal server Web quando Com'X invia i dati a quest'ultimo.

    In questo campo è già presente il simbolo /. Non modificare questo valore quando si seleziona Energy Operation come piattaforma.

  9. In base alle preferenze dell'amministratore di rete, effettuare una di queste operazioni:
    • immettere il nome previsto dal server Web nel campo Nome campo (solo per CSV) oppure
    • utilizzare le impostazioni predefinite datafile1.
  10. Fare clic su Salva modifiche.
    Vedere Elenco delle autorità di certificazione
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?