DOCA0036IT-12

Configurazione del server SMTP

Il server SMTP Com'X può essere configurato.

NOTE: SMTP non è un protocollo di protezione, poiché i nomi utente e le password vengono comunicati in testo normale. Schneider Electric consiglia vivamente l'uso di SMTP con la modalità di sicurezza della connessione TLS/SSL o STARTTLS. Consultare Raccomandazioni sulla configurazione in sicurezza per informazioni aggiuntive sui rischi associati ai protocolli non protetti e alle migliori pratiche raccomandate.

AVVISO
accesso non autorizzato
Utilizzare SMTP solo con la modalità di sicurezza della connessione TLS/SSL o STARTTLS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Per configurare il server SMTP: 

  1. Fare clic su Impostazioni > Impostazioni generali > Impostazioni e-mail, quindi fare clic su per abilitare la connessione al server SMTP.
    NOTA: la disattivazione della connessione blocca la pubblicazione SMTP o l'invio delle e-mail sull'evento.
  2. Digitare l'indirizzo del server (nome dominio interamente qualificato, indirizzo IP o nome host).
  3. Selezionare la Modalità di sicurezza della connessione: nessuna, TLS/SSL o STARTTLS.
    NOTA: Schneider Electric consiglia l'uso di SMTP con la modalità di sicurezza della connessione TLS/SSL o STARTTLS.
  4. Nel campo Porta server immettere la porta di consegna in uscita. Per impostazione predefinita, viene fornita la porta per la modalità di sicurezza selezionata.
  5. Selezionare nel campo Autenticazione richiesta se il server SMTP richiede l'autenticazione. Immettere nome utente e password.
  6. Immettere l'indirizzo del mittente dell'e-mail nel campo dell'indirizzo Da. L'impostazione predefinita è nel formato: Com'X210@schneider-electric.com.
    NOTA: L'indirizzo Da deve contenere un account e-mail valido. In caso contrario, le e-mail potrebbero non essere consegnate.
  7. Selezionare la Lingua e-mail.
  8. Fare clic su Salva modifiche.
  9. Immettere un indirizzo e-mail valido in Indirizzo destinatario per test, quindi fare clic su Invia e-mail di prova.

Verificare che l'e-mail di prova sia stata ricevuta. Questa e-mail viene inviata nella lingua della sessione di accesso corrente, non nella lingua selezionata sopra.

Proseguire con la configurazione della pubblicazione .csv tramite SMTP nella sottoscheda Pubblicazione, se necessario. Per configurare l'e-mail sull'evento, vedere Eventi.

Consultare le note sulla release del firmware per un elenco di server convalidati al momento della release.

** Eventi
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?