DOCA0036IT-12

Configurazione di una rete Wi-Fi

La rete wireless di Com'X può essere configurata.
  1. Fare clic su Impostazioni > Impostazioni generali > Impostazioni di rete.
  2. Selezionare Solo WiFi oppure Wi-Fi e 2 porte commutate (1 indirizzo di rete IP) nell'elenco a discesa Scegliere la configurazione di rete.
    NOTA: Schneider Electric raccomanda l'uso di WPA2.
  3. Fare clic su Seleziona una rete Wi-Fi nel menu comprimibile delle impostazioni Wi-Fi.
  4. Fare clic su Aggiorna elenco reti per cercare tutte le reti Wi-Fi disponibili.
  5. Selezionare la rete Wi-Fi necessaria. Immettere la chiave nel campo Codice di sicurezza se la chiave non viene visualizzata automaticamente.
  6. Selezionare Altro se la rete Wi-Fi necessaria non viene visualizzata automaticamente nell'elenco delle reti Wi-Fi. Immettere l'SSID e la chiave nel campo Codice di sicurezza.
  7. Fare clic su Salva modifiche.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?