DOCA0036IT-12

Creazione di un evento personalizzato

Utilizzare il generatore di eventi drag and drop per definire le condizioni degli eventi di tutti i dispositivi.

Prima di iniziare:

  • L'utente deve conoscere gli elenchi registri e i valori del dispositivo.
  • Abilitare gli eventi personalizzati in Impostazioni > Eventi > Impostazioni eventi.
  • Per le e-mail sull'evento, abilitare il servizio e-mail in Impostazioni e-mail e creare almeno un contatto in Gestione contatto.

AVVERTIMENTO
RISULTATI DI DATI INESATTI
  • Non configurare il software in modo errato in quanto possono risultare report e/o dati inesatti.
  • Non effettuare le operazioni di manutenzione o assistenza esclusivamente sulla base dei messaggi e delle informazioni visualizzate sul software.
  • Evitare di fare affidamento esclusivamente sui dati visualizzati nei report del software per stabilire se il sistema funziona correttamente o rispetta tutte le norme e i requisiti applicabili.
  • Non utilizzare i dati visualizzati nel software in sostituzione di pratiche sul luogo di lavoro adeguate o di una manutenzione appropriata dell'apparecchio.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, lesioni gravi o danni all'apparecchio o perdita di dati permanente.
  1. Fare clic su Impostazioni > Eventi > Eventi personalizzati, quindi fare clic su Nuovo evento personalizzato.

    Viene visualizzato il generatore di eventi.

  2. Fare clic su Tipo evento nel menu del generatore di eventi, quindi trascinare un blocco di eventi verde nell'area di lavoro.
  3. Selezionare la Gravità dell'evento: Nessuna, Bassa (avviso) o Alta (errore).
    NOTA: per gli utenti EcoStruxure™ Facility Expert, questo campo corrisponde al livello di gravità in EcoStruxure™ Facility Expert.
  4. Fare clic su Tipi di evento nel menu del generatore di eventi, quindi trascinare un blocco di condizioni nello spazio "quando", finché non si blocca in sede.
  5. Definire i Tipi di evento.
    1. Selezionare il dispositivo e la grandezza.
    2. Per un evento booleano, selezionare un valore booleano: È cambiato, Vero o Falso.
    3. Per una soglia o evento pickup/dropout, selezionare un operatore (=,<, o >) e immettere un valore di pickup. Immettere un valore dropout, se applicabile.
  6. Se l'evento presenta più di un tipo, aggiungere max. due tipi aggiuntivi, come descritto in precedenza. Unire più di un tipo con il blocco logico "e".
    NOTA: Scegliere lo stesso dispositivo per ciascun tipo in un evento.
  7. Fare clic su Azioni nel menu del generatore di eventi, quindi trascinare un blocco di azioni nello spazio "fare".
  8. Trascinare i blocchi non utilizzati nel cestino nell'angolo in basso a destra.
  9. Immettere un nome, quindi fare clic su Salva modifiche.
NOTA: Consultare la guida alla messa in servizio di EcoStruxure Facility per informazioni sulle migliori pratiche quando si creano o modificano eventi personalizzati che saranno inviati a Facility Expert.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?