DOCA0036IT-12

Definizione degli intervalli di registrazione

È importante considerare la quantità di dati che viene registrata in tutti i dispositivi quando si seleziona l'intervallo di registrazione e il numero di grandezze da registrare.

La registrazione di un numero eccessivo di grandezze per intervallo può compromettere le prestazioni di Com'X, con danneggiamento della risposta delle pagine Web e perdita degli intervalli di registrazione.

Per un intervallo di registrazione inferiore a cinque minuti, ad esempio, si consiglia di registrare max. 8 dispositivi con 50 grandezze totali.

  1. Fare clic su Impostazioni > Impostazioni sito > Registrazione dati.
  2. Selezionare il Paese.
    NOTA: vengono impostati automaticamente gli intervalli di registrazione dei dati per le varie utenze del Paese. Questi intervalli possono essere modificati anche singolarmente.
  3. Fare clic su Salva modifiche.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?