DOCA0036IT-12

Modifica o eliminazione di un evento personalizzato

**
È possibile modificare o rimuovere gli eventi dalla Libreria eventi personalizzati.
  1. Fare clic su Impostazioni > Eventi > Eventi personalizzati.
  2. Fare clic sul nome dell'evento.
  3. Modificare il blocco di eventi e fare clic su Salva modifiche oppure fare clic su Elimina per rimuovere l'evento dalla Libreria eventi personalizzati.
    Refer to Troubleshooting if you do not receive the event through the selected Action.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?