DOCA0036IT-12

Caricamento di un nuovo certificato

Sul dispositivo è possibile installare un nuovo certificato HTTPS.

Si consiglia di creare un backup della configurazione prima di installare un nuovo certificato. Per aggiornare il certificato HTTPS:

  1. Fare clic su Impostazioni > Sicurezza > Certificati.
  2. Fare clic all'interno della casella di testo Installare un nuovo certificato.
  3. Nel browser, selezionare il proprio file *.pem, quindi fare clic su Apri.
  4. Fare clic su Installa. Le Informazioni sul certificato installato si aggiornano per visualizzare il nuovo certificato.

Per rimuovere il certificato corrente e ripristinare il certificato predefinito di Com'X, fare clic su Ripristina.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?