DOCA0036PT-11

Definições de ID local e ID do dispositivo

De modo a um cliente TCP/IP Modbus externo aceder a um dispositivo ligado ao Com’X, cada dispositivo deve ter um ID único ou ID local. O ID local é atribuído automaticamente sempre que um dispositivo é criado e é associado a um ID do subordinado do dispositivo.

O ID do subordinado é

  • o ID de Modbus configurado de qualquer dispositivo ligado à porta de série RS485,
  • o ID de Modbus configurado de um dispositivo Modbus TCP/IP ligado, ou
  • o ID utilizado por um gateway Modbus TCP/IP que liga um dispositivo a uma rede Ethernet.

Pode alterar o ID local em Definições > Comunicação > Gateway Modbus > IDs de dispositivos. O ID local deve ser único e só pode ser alterado se o registo de dados estiver desativado no dispositivo que está a ser atualizado.

A página Dispositivos também fornece as informações seguintes para cada dispositivo:

  • ID do subordinado
  • Ligação:  "Porta de série," endereço de IP para dispositivos remotos ou ID Zigbee
  • Tipo de dispositivo como definido em Definições do dispositivo

** See Starting the Data Logging
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?