DOCA0036PT-11

Acesso ao Modbus TCP 

O Com’X é um gateway Modbus TCP e, se utilizar um servidor Modbus TCP interno, é também um dispositivo Modbus.

Gateway TCP Modbus

O Com’X atua como um gateway Modbus para as comunicações Ethernet com fios ou sem fios a partir de um PC a montante dos dispositivos Ethernet e instrumentos de campo na rede a jusante. Esta capacidade permite ao utilizador do software de monitorização local ou baseado na nuvem aceder às informações dos dispositivos para recolha de dados, tendência do histórico, análise e outras funções.

Aceder ao dispositivo Modbus interno subordinado

O servidor interno Modbus TCP permite ler os valores da entrada digital e analógica do Com’X através dos diversos registos Modbus. Para ler os registos utilize o ID 255 de Modbus subordinado.

Depois de ter configurado as entradas do Com’X em Definições do dispositivo, pode aceder aos valores através do gateway. Os valores de registo também podem ser visualizados no separador Tabela de medições para as medições selecionadas para registo.

O servidor interno Modbus TCP está ativo quando as comunicações Modbus TCP/IP são ativadas através da Gestão da firewall.

Software associado de funções de servidor Modbus TCP/IP

O acesso aos dispositivos Modbus a jusante pode ser feito a partir de um PC a montante que execute uma aplicação de software. As aplicações de software recomendadas oferecidas pela Schneider Electric incluem:

  • Software utilitário de definição remota para Masterpact e Compact NSX
  • software EcoStruxure™ especialista em monitorização de energia.
** (see Modbus Register Mapping) (see Selecting Measurements to Log or Publish)Firewall Management
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?