DOCA0036PT-11

Definições de ponto de acesso Wi-Fi

Pode utilizar-se a pen USB Wi-Fi como meio de comunicação temporário durante a fase de comissionamento.

Isto permite-lhe utilizar um computador portátil ou um tablet para configurar o Com'X.

Neste caso, a comunicação entre o Com'X e o computador portátil ou tablet é direta. O Com'X funciona como ponto de acesso Wi-Fi.

Pode adicionar o acesso Wi-Fi ao Com'X utilizando uma pen USB Wi-Fi inserida por baixo da tampa ou na parte frontal. É recomenda a utilização da USB na parte frontal, pois pode remover a pen USB com facilidade depois de concluída a configuração.

A instalação da pen USB Wi-Fi diretamente numa porta Com'X só é permitida como acesso temporário ao ponto de ligação para fins de configuração.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?