DOCA0036PT-11

Contador principal personalizado

Depois de ter criado um modelo de contador principal personalizado na Biblioteca personalizada, pode adicionar as ocorrências desse contador principal personalizado nas Definições do dispositivo.

Quando adiciona um contador principal personalizado, as duas saídas de impulsos são automaticamente ligadas ao dispositivo a montante. Pode ligar as quatro saídas de contactos, como descrito em Ligar um contador principal padrão

**see Connecting a Standard Main Meter
.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?