DOCA0036PT-11

Modelo de contador de impulsos KYZ personalizado

O modelo de contador de impulsos KYZ personalizado tem um fecho de contacto seco que muda de estado sempre que o contador avança.

O Com’X deteta a mudança de estado e o contador aumenta em função do peso do impulso.

Cada instância de um contador de impulsos KYZ personalizado tem de ser ligada diretamente às entradas digitais do Com’X.

Propriedades de medição

O modelo de contador de impulsos KYZ personalizado tem os mesmos elementos de Propriedades de medição e Tabela de medições de acordo com um Contador de impulsos personalizado.

As propriedades de medição incluem o seguinte:

Campo Descrição
Elemento de contagem Selecione um elemento de medição na lista ou selecione Personalizar e escreva um nome personalizado no campo Elemento de contagem personalizado.
Unidade de contagem Selecione uma unidade de medição na lista ou selecione Personalizar e escreva uma unidade personalizada no campo Unidade de contagem personalizada.
Peso do impulso Sempre que recebe um impulso, o contador de impulsos aumenta segundo este valor. A lista restringe-se aos valores que correspondem ao tipo de contador selecionado.
Intervalo superior

Define quando um contador de energia ativa volta a zero.

Elemento de fluxo Selecione um elemento de fluxo na lista ou selecione Personalizar e escreva um nome personalizado no campo Elemento de fluxo personalizado.
Unidade de fluxo Selecione uma unidade de fluxo na lista ou selecione Personalizar e escreva uma unidade personalizada no campo Unidade de fluxo personalizada.

Contador de índice

O gráfico abaixo mostra a diferença entre um contador de impulsos KYZ e um contador de impulsos padrão (peso do impulso = 10):

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?