DOCA0036PT-11

Dispositivos Modbus personalizados

O Com’X também pode comunicar com qualquer dispositivo Modbus de terceiros. Este tipo de dispositivo Modbus é denominado Modbus personalizado subordinado de linha de série.

O Com’X pode comunicar com um Modbus personalizado subordinado de linha de série de duas maneiras:

  • diretamente utilizando a sua própria porta de série
  • através de um gateway de linha de série ModbusTCP/Modbus

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?