DOCA0036PT-11

Dispositivos Ethernet incorporados

Pode adicionar dispositivos Ethernet incorporados no seu sistema.

Pode adicionar os dispositivos seguintes ao sistema:

  • Modbus TCP/IP a gateways de linha de série Modbus. Estes gateways são utilizados para obter dados dos dispositivos de série.
  • Contadores Modbus TCP/IP.
  • Modbus TCP/IP personalizados a gateway de série utilizado para obter dados dos dispositivos de série.

NOTA: Para obter dados de um contador de série PM800 com uma placa Ethernet e utilizar esse PM800 como gateway, é necessário definir 2 dispositivos: o contador (por exemplo, PM850ECC) e o gateway (PM8ECC gateway Modbus).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?