Propriedades comuns
Propriedades gerais
Todos os dispositivos têm um conjunto de propriedades gerais que incluem Tipo, Nome, Comentário, Mercadorias e Localização do dispositivo.
A tabela abaixo mostra as propriedades gerais do Com'X:
| Campo | Descrição | Comentários |
|---|---|---|
| Tipo | Corresponde ao tipo do dispositivo que está selecionado. | Este campo é atribuído automaticamente pelo Com’X e não pode ser modificado. |
| Nome | Corresponde ao nome do dispositivo. | Este campo não pode incluir os seguintes caracteres: /:*?< >| ou espaço. |
| Comentário | Permite escrever informações adicionais. | — |
| Produto | Corresponde ao tipo de medições. | Este campo só está disponível para os contadores ou sensores. O intervalo de registo das medições é definido de acordo com o valor definido no Registo de dados. |
| Localização do dispositivo | Define o local onde está o dispositivo instalado fisicamente. |
Por exemplo:
|
O nome do dispositivo é associado a uma medição
para criar o contador em Energy Operation. Por exemplo, a medição de energia ativa para um
PM3250 denominado Ventilação Q01 cria
um contador Ventilação Q01_Energia ativa.
Área monitorizada
A área monitorizada permite-lhe definir a área do edifício medida pelo contador ou sensor. As instalações podem ser compostas por vários edifícios. Cada edifício pode ter vários andares. Cada andar pode ser composto por várias zonas. A topologia das instalações é definida introduzindo valores nos campos Edifício, Piso e Zona.
O campo Utilização ajuda a identificar o dispositivo na Tabela de medições. Pode usar um nome predefinido ou personalizar o seu.
Para escrever um nome de piso, tem de introduzir, primeiro, um nome de edifício. Para escrever um nome de zona, tem de introduzir, primeiro, um nome de piso.
Exemplo: área monitorizada
Este
exemplo descreve como definir o nome dos edifícios, dos pisos
e das zonas, bem como a utilização dos contadores ou sensores
de instalações constituídas por 2 edifícios:
A tabela abaixo mostra exemplos de nomes para os diversos campos do menu expansível Área monitorizada:
| Área monitorizada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Contador/Sensor | Localização do dispositivo | Edifício | Piso | Zona | Utilização |
| M1 | Quadro de distribuição principal | Edifício A | — | — | Contador principal |
| M2 | Quadro de distribuição principal | Edifício A | 1.º | — | Contador secundário |
| M3 | Quadro de distribuição principal | Edifício A | 2.º | — | Contador secundário |
| M4 | Painel de distribuição 1 | Edifício A | 1.º | Este | Iluminação |
| M5 | Painel de distribuição 1 | Edifício A | 1.º | Oeste | Iluminação |
| M6 | Painel de distribuição 1 | Edifício A | 1.º | Este | Ventilação |
| M7 | Painel de distribuição 1 | Edifício A | 1.º | Oeste | Ventilação |
| M8 | Painel de distribuição 2 | Edifício A | 2.º | Este | Iluminação |
| M9 | Painel de distribuição 2 | Edifício A | 2.º | Oeste | Iluminação |
| M10 | Painel de distribuição 2 | Edifício A | 2.º | Este | Ventilação |
| M11 | Painel de distribuição 2 | Edifício A | 2.º | Oeste | Ventilação |
| M12 | Sala das caldeiras | Edifício A | — | — | Aquecimento |
| M13 | Exterior | Edifício A | — | — | Contador principal |
| Temp1 | Fachada exterior norte | Edifício A | Exterior | — | Outra |
| M14 | Quadro de distribuição principal | Edifício B | — | — | Contador principal |
| M15 | Sala das caldeiras | Edifício B | — | — | Aquecimento |
| M16 | Exterior | Edifício B | — | — | Contador principal |
| Temp2 | Fachada exterior norte | Edifício B | Exterior | — | Outra |