DOCA0036PT-11

Medições do contador Modbus

O Com’X obtém as medições disponíveis dos contadores Modbus da Schneider Electric.

As medições disponíveis incluem:

  • energia ativa total
  • energia ativa por fase
  • energia reativa total
  • energia reativa por fase
  • energia aparente total
  • potência ativa
  • potência reativa
  • potência aparente
  • Tensões fase-neutro
  • Tensões fase-fase
  • correntes de fase e neutro
  • frequência
  • fator de potência
  • distorção harmónica total

Medições adicionais para dispositivos incorporados

Para obter medições adicionais, tem de criar um novo modelo do dispositivo baseado num dispositivo incorporado já existente e, em seguida, personalizá-lo de acordo com as suas necessidades. Consulte a folha de dados do contador específico, para identificar que registos Modbus correspondem à medição requerida.

(see Creating a Custom Model)Refer to Replacing a Device for instructions on how to replace a built-in device with a custom device.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?