DOCA0036PT-11

Descrição geral das definições do dispositivo

A interface Definições do dispositivo define os dispositivos ligados ao servidor de energia, por exemplo, gateways Ethernet, contadores Modbus, contadores de impulsos ou sensores analógicos.
ATENÇÃO
RESULTADOS DE DADOS IMPRECISOS
Não configure incorretamente o software, pois isso pode resultar em relatórios e/ou relatórios de dados imprecisos.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.

O Com’X suporta até 64 dispositivos. Os dispositivos compatíveis com o Com’X são descritos no pacote de versão do firmware. Também pode criar modelos personalizados baseados em tipos de modelos personalizados que tenham sido adicionados à Biblioteca Personalizada.

Este gráfico mostra a interface Definições do dispositivo:

  1. Vista da árvore dos dispositivos

  2. Propriedades do dispositivo

  3. Dispositivos desligados

  4. Botões de ação

Vista da árvore dos dispositivos

A vista da árvore dos dispositivos ilustra a arquitetura de comunicação da instalação. O Com’X aparece sempre na parte superior da árvore. Os dispositivos são agrupados segundo as respetivas interfaces de ligação: Portas Ethernet, porta Modbus, entradas digitais e entradas analógicas.

No caso das entradas digitais e analógicas, cada dispositivo aparece acompanhado do Nome e do número da entrada a que está ligado.

As diversas saídas de um contador principal (por exemplo, impulsos kWh e kVArh)  podem ser ligadas a várias entradas digitais.

No caso do gateway de linha de série Modbus TCP/Modbus, cada dispositivo aparece acompanhado do Nome e do ID do subordinado.

Clique num dispositivo para visualizar as propriedades respetivas em Propriedades gerais.

Dispositivos desligados

Esta área mostra os dispositivos que não estão ligados à instalação. As medições desses dispositivos não são registadas.

Propriedades do dispositivo

Para um dispositivo selecionado, esta zona permite:

  • definir alguns metadados, como o nome, a localização física e, para um contador, o produto, o consumo de energia e a área do edifício que está a ser monitorizada.
  • configurar ou modificar definições como: o peso do impulso para um contador de impulsos, a ID  de subordinado para um contador Modbus, o endereço IP para um gateway e as medições que serão registadas e publicadas na plataforma alojada selecionada.
  • ligar e desligar dispositivos a jusante nas listas pendentes se o dispositivo selecionado o permitir. Cada tipo de ligação tem a sua própria área. Só aparecem na lista os dispositivos que podem ser ligados a este tipo.

Botões de ação

A tabela abaixo descreve os botões da interface:

Botão Ação Disponibilidade
Detetar dispositivos ligados Inicia a deteção de um dispositivo Modbus e obtém automaticamente os dispositivos que estão ligados a jusante. É ativado quando se seleciona o Com’X ou um gateway Ethernet.
Eliminar

Remove o dispositivo selecionado.

Elimina ou move os dispositivos ligados a jusante para a área Dispositivos desligados.

É ativado quando se seleciona um dispositivo.
Guardar alterações Valida as alterações feitas.

Desativado quando:

  • não há alterações na página Web.
  • os campos obrigatórios estão em branco. Esses campos estão realçados a vermelho.
  • introduzir caracteres incorretos num campo. Este campo está realçado a vermelho.

Cancelar Cancela as alterações para voltar às últimas definições guardadas.
Substituir Permite que troque um dispositivo por um dispositivo diferente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?