DOCA0036PT-11

Funções principais

O Com’X 210 tem várias funções principais.

  • Deteção automática dos dispositivos Modbus ligados
  • Conectividade à nuvem através de três suportes de dados: Rede móvel, Ethernet com fios ou Ethernet Wi-Fi
  • Duas portas Ethernet para separar a ligação à nuvem a montante da rede de dispositivos de campo
  • Compatibilidade com quatro protocolos de transferência: HTTP, HTTPS, FTP e SMTP com gestão de proxy
  • Armazenamento de dados em caso de interrupção da comunicação a montante
  • Exportação de dados com a ligação nativa a plataformas de serviço Schneider Electric (como Energy Operation) e com o ficheiro .csv para os outros servidores de bases de dados
  • Funcionalidade de gateway Modbus TCP  a Modbus RTU
  • Configuração através de páginas Web "on-board"
  • Compatibilidade com ambiente de quadro de distribuição elétrica (temperatura, compatibilidade eletromagnética)
  • Cópia de segurança local dos parâmetros de configuração
  • ZigBee Pro com sensores EM4300

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?