DOCA0036PT-11

Aspetos gerais do produto

O servidor de energia é um registador de dados compacto do tipo "plug and play".

O reúne e armazena consumos de WAGES (água, gás, eletricidade e vapor) bem como parâmetros ambientais, como os níveis de CO2, temperatura e humidade num edifício. É possível transmitir os dados com segurança sob a forma de relatório para um servidor de base de dados da Internet.

Os dados ficam prontos a processar assim que são recebidos pelo servidor. Os dados são apresentados como páginas da Web através dos serviços de gestão de energia fornecidos pela Schneider Electric, como EcoStruxure™Energy Operation e EcoStruxure™ Facility Expert para apoiar a otimização do rendimento da energia e a gestão de custos.

O também proporciona uma interface transparente entre as redes baseadas em Ethernet e os dispositivos de campo. Esta função de gateway suporta a utilização de software de monitorização que permite o acesso às informações dos dispositivos para aquisição de dados, tendências, gestão de eventos, análise e outras funções.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?