Acesso à rede a montante
Isto permite que dispositivos de receção de dados acedam a servidores (como DNS, SNTP e SMTP) na rede a montante.
A tabela abaixo descreve a interface a jusante (onde a mensagem teve origem) e a interface a montante na qual a mensagem será encaminhada, com base na sua seleção de rede.
| Opção de rede | Jusante (de) | Montante (para) |
|---|---|---|
| Apenas GPRS/3G | Porta Ethernet 2 | GPRS/3G |
| GPRS/3G e rede comutada | — — | — — |
| Apenas Wi-Fi | Porta Ethernet 2 | Wi-Fi |
| Wi-Fi e rede comutada | — — | — — |
| 2 portas comutadas (1 endereço IP para ambas) | Acesso à rede a montante não disponível | |
| 2 portas separadas (1 endereço IP para cada) | Porta Ethernet 2 | Porta Ethernet 1 |
Por exemplo, com o Com'X configurado para utilizar duas portas Ethernet separadas, um IFE ligado a jusante na Porta Ethernet 2 do Com'X pode enviar e-mails para EcoStruxure™ Facility Expert através da porta Ethernet 1.
O acesso à rede a montante está desativado por predefinição. Quando ativado, o acesso adapta-se à configuração de rede nas Definições de rede.