DOCA0036PT-11

Definições de Ethernet avançadas

As Definições de Ethernet avançadas permitem-lhe personalizar as definições de rede para um ambiente específico.

Os parâmetros definidos aplicam-se a ambas as portas Ethernet.

Definição Descrição Opções
Time to Live Identifica o número de routers que um pacote TCP pode passar antes de ser eliminado.

1-255 saltos

Predefinição: 160 saltos

Ativar TCP Keep Alive Uma keepalive é uma mensagem enviada para verificar se a ligação entre o Com’X 510 e o anfitrião ligado está a funcionar ou para impedir que essa ligação seja interrompida.

Sim ou Não

Predefinição: Sim

Tempo Tempo decorrido entre duas retransmissões keepalive sucessivas, se não for recebida a confirmação da transmissão anterior.

1-7200 segundos

Predefinição: 30 segundos

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?