DOCA0036PT-11

Definições do gateway Modbus

As Definições do gateway Modbus permitem-lhe personalizar definições de rede para o seu ambiente específico.

Os parâmetros definidos aplicam-se a ambas as portas Ethernet.

Porta de série

Definição Descrição Opções
Modo de transmissão Utilizado para selecionar a maneira como os dados são transmitidos numa ligação de série.

RTU, ASCII

Predefinição: RTU

Extensão do intervalo de silêncio (ms) Permite que o intervalo de silêncio utilizado indique que o fim de um pacote Modbus RTU deve ser alargado para além dos 3,5 caracteres definidos pela norma.

0–10 ms

Predefinição: 5 ms

Atraso entre pacotes (ms) Define o tempo mínimo de silêncio entre o fim de uma resposta recebida e o início de um novo pedido na linha série.

0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Predefinição: 50 ms

Servidor TCP/IP

Definição Descrição Opções
Ativar tempo de inatividade da ligação do servidor Ativa um temporizador que fecha a ligação Modbus TCP/IP depois de um período de tempo de inatividade determinado.

Sim, Não

Predefinição: Não

Tempo de inatividade da ligação do servidor Período de tempo após o qual uma ligação TCP/IP é fechada.

1-65535 segundos

Ativar Modbus TCP/IP Proxy Definição que determina se as mensagens de Modbus TCP/IP dos clientes remotos serão encaminhadas para os dispositivos Modbus TCP/IP remotos que estão definidos no Com’X.

Sim, Não

Predefinição: Sim

Ativar difusões do Modbus de série

Reencaminha as mensagens de difusão do Modbus recebidas para os dispositivos secundários ligados à porta de série local.

Sim, Não

Predefinição: Não

Cliente TCP/IP

Definição Descrição Opções
Tempo da ligação de cliente excedido (segundos) Período de tempo que o Com’X irá aguardar que um dispositivo Modbus TCP/IP remoto responda a um pedido de ligação Modbus TCP/IP iniciado pelo Com’X.

0,1–10 segundos

Predefinição: 2

Tempo da mensagem de cliente excedido (segundos) Período de tempo que o Com’X irá aguardar que um dispositivo Modbus TCP/IP remoto responda a um pedido Modbus TCP/IP iniciado pelo Com’X.

1-20 segundos

Predefinição: 3

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?