Definições da porta de série Modbus
As definições do dispositivo subordinado, como Velocidade de transmissão, Paridade e Número de bits de paragem têm de coincidir com as do Com’X. Estas definições são definidas utilizando o visor frontal de cada dispositivo.
A tabela abaixo descreve as definições da porta de série Modbus:
| Campo | Descrição | Opções |
|---|---|---|
| Velocidade de transmissão | Define a velocidade da linha de série. |
Pode selecionar 1200, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 e 115200 bauds.(1) A definição de fábrica é 19200 para coincidir com os valores do equipamento Schneider Electric. A maioria do equipamento Modbus de terceiros é compatível com esta velocidade de transmissão. |
| Paridade | Define o bit de paridade dos bytes transmitidos. |
A definição de fábrica é par para coincidir com os valores do equipamento Schneider Electric. A maioria do equipamento Modbus de terceiros é compatível com esta definição de paridade. |
| Número de bits de paragem | Define o número de bits de paragem transmitido entre 2 bytes. |
1 ou 2 A definição de fábrica é 1 para coincidir com os valores do equipamento Schneider Electric. A maioria do equipamento Modbus de terceiros é compatível com este número de bits de paragem. |
| Tempo excedido | Define o tempo que o Com’X tem de esperar antes de gerar um erro relativo a um pedido Modbus sem resposta. |
100 a 10000 ms A definição de fábrica é 1000 ms para coincidir com os valores do equipamento Schneider Electric. |
| Resistência do terminador | Tem um valor de 120 Ω. |
Sim ou Não A resistência do terminador tem de ser ativada se o Com’X estiver localizado no fim do bus Modbus. O não cumprimento desta regra pode provocar uma interrupção na comunicação. |
| Polarização da linha de série | Tem um valor de 510 Ω. |
Sim ou Não É recomendável que o dispositivo principal polarize a linha. Nenhum outro dispositivo subordinado tem de ser compatível com as resistências de polarização da linha de série ou de ativar as resistências de polarização da linha de série. |
|
(1) Uma velocidade de transmissão elevada reduz o tempo de resposta mas pode ser mais sensível a interferências. No caso de haver interferências, verifique a impedância da linha de série antes de diminuir a velocidade de transmissão. (2) As definições par e ímpar ativam uma verificação de integridade dos bytes que pode detetar um erro de transmissão ao nível de bytes. A este nível, não há qualquer vantagem em utilizar esta verificação: O protocolo Modbus oferece uma verificação CRC que mantém a integridade de todo o pacote Modbus. |
||