Opções de configuração da rede
A tabela abaixo mostra as opções de configuração de rede do Com’X:
| Opções | Porta | |||
|---|---|---|---|---|
| Porta Ethernet 1 | Porta Ethernet 2 | Wi-Fi | GPRS/3G | |
| Apenas GPRS/3G | Configuração e aquisição de dados(1) | Configuração(1) e aquisição de dados | Configuração(2) | Publicação de dados |
| GPRS/3G e rede comutada | Configuração e aquisição de dados | Configuração(2) | Publicação de dados | |
| Apenas Wi-Fi | Configuração e aquisição de dados(1) | Configuração(1) e aquisição de dados | Configuração, aquisição de dados e publicação | — |
| Wi-Fi e rede comutada | Configuração e aquisição de dados | Configuração, aquisição de dados e publicação | — | |
| 2 portas comutadas (1 endereço IP para ambas) | Configuração, aquisição de dados e publicação | Configuração(2) | — | |
| 2 portas separadas (1 endereço IP para cada) | Configuração e publicação de dados | Configuração e aquisição de dados | Configuração(2) | — |
|
(1) Utilização preferida para esta porta. (2) Disponível apenas no modo Ponto de acesso Wi-Fi. |
||||
Com um modem GPRS ou 3G
O modem GPRS ou 3G é utilizado para publicar dados.
Se quiser utilizar a Ethernet para a aquisição de dados, configure o Com’X como GPRS/3G e rede comutada. Caso contrário, configure o Com’X como Apenas GPRS/3G.
Se o Com’X estiver configurado como Apenas GPRS/3G, a Porta Ethernet 2 atua como servidor DHCP. Este modo permite ligar um PC para configuração.
Se estiver instalado um módulo Wi-Fi, pode utilizá-lo para estabelecer uma ligação a um PC, tablet ou smartphone para configurar o sistema.
Com uma pen Wi-Fi
Pode utilizar uma pen Wi-Fi para publicar os dados. Se quiser utilizar a Ethernet para a aquisição de dados, configure o Com’X como Wi-Fi e rede comutada. Caso contrário, configure o Com’X como apenas Wi-Fi.
Ethernet com fios
Se o Com’X não utilizar um modem GPRS/3G ou um módulo Wi-Fi para a publicação de dados, pode configurar as duas portas Ethernet separadamente.