DOCA0036PT-11

Propriedades do sinal e de medição do contador principal

O contador principal personalizado tem definições personalizadas para as propriedades de medição de cada duas saídas de impulsos e as mesmas propriedades do sinal do contador principal padrão.

Cada saída de impulsos apresenta as seguintes propriedades de medição:

Campo Descrição
Elemento de contagem Selecione um elemento de medição na lista ou selecione Personalizar e introduza um nome personalizado no campo Elemento de contagem personalizado.
Unidade de contagem Selecione uma unidade de medição na lista ou selecione Personalizar e introduza uma unidade personalizada no campo Unidade de contagem personalizada.
Peso do impulso Sempre que recebe um impulso, o contador de impulsos aumenta segundo este valor. A lista restringe-se aos valores que correspondem ao tipo de contador selecionado.
Intervalo superior

Define quando um contador de energia ativa volta a zero.

Elemento de fluxo Selecione um elemento de fluxo na lista ou selecione Personalizar e introduza um nome personalizado no campo Elemento de fluxo personalizado.
Unidade de fluxo

Selecione uma unidade de fluxo na lista ou selecione Personalizar e introduza uma unidade personalizada no campo Unidade de fluxo personalizada.

Cada saída de contactos apresenta as seguintes propriedades de sinal:

Campo Descrição
Elemento do sinal Introduza o nome do sinal ou aceite o nome predefinido Status Output n, em que n representa o número do sinal (1 a 4).
Valor para 0 Introduza o estado associado ao valor de 0. A predefinição é OFF.
Valor para 1 Introduza o estado associado ao valor de 1. A predefinição é ON.

Tabela de medições

As seleções de propriedades de medição e sinal que fizer, incluindo as propriedades personalizadas das saídas de impulsos, são refletidas na tabela de medições.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?