DOCA0036PT-11

Contadores de impulsos integrado

Os contadores de impulsos integrados possuem propriedades de medição específicas.

Propriedades de medição

A tabela abaixo descreve as propriedades de medição de um contador de impulsos incorporado da Schneider Electric:

Campo Descrição Comentário
Ligado a Mostra o dispositivo a montante e o número da entrada digital a que o dispositivo está ligado. O número da entrada digital pode ser alterado. Só aparecem na lista as entradas digitais disponíveis do dispositivo a montante. Pode desligar o dispositivo selecionando Não existe qualquer dispositivo ligado na lista de dispositivos a montante. Nesta lista, não é possível mudar de um dispositivo a montante para outro.
Peso do impulso Sempre que recebe um impulso, o contador de energia ativa aumenta segundo este valor. A lista restringe-se aos valores que correspondem ao tipo de contador selecionado. Se houver apenas 1 peso de impulso possível, por exemplo com um contador iEM2000T, o valor não pode ser alterado (1)
Desvio Define um desvio para a energia ativa. O valor pode ser positivo ou negativo. Permite iniciar o contador com o valor que se pode ler no visor do contador.
Intervalo superior Define quando um contador de energia ativa volta a zero. O contador volta a zero quando atinge o valor introduzido.
(1) Consulte a documentação do contador de impulsos específico para obter mais informações.

Tabela de medições

A potência ativa é calculada em função da frequência dos impulsos recebidos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?