DOCA0036PT-11

Parâmetros de configuração do dispositivo Ethernet

Há um conjunto de parâmetros para um dispositivos Ethernet ligado ao Com’X.

A tabela abaixo mostra como configurar os dispositivos Ethernet:

Campo Descrição
Anfitrião Define o endereço IP do dispositivo.
Porta

Define o número da porta.

502 é utilizado para o Modbus.

ID do subordinado

Indica o endereço apenas para os contadores ou dispositivos Modbus TCP.

ID local

O endereço a utilizar quando acede aos dados a partir de um dispositivo de um cliente externo. O ID local tem de ser único.

Este parâmetro de configuração só pode ser alterado se o registo de dados estiver desativado no dispositivo que está a ser atualizado.

See Starting the Data Logging.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?