Funcionalidades da interface do utilizador
| Separador principal | Separador secundário | Descrição |
|---|---|---|
| Definições | Definições gerais | Configura a data e a hora, as definições de rede, as definições de proxy, os parâmetros de publicação e as definições de ponto de acesso Wi-Fi. |
| Definições de Local |
|
|
| Comunicação | Configura a porta de série Modbus, o gateway Modbus, a filtragem TCP/IP e as definições de Ethernet avançadas. Configure e crie uma rede ZigBee. | |
| Segurança | Atualize o certificado SSL e as definições da firewall. | |
| Definições do dispositivo | — | Configura a arquitetura de medição e os dados a registar e publicar. |
| Tabela de medições | — | Mostra os contadores com metadados e dados a registar. |
| Comissionamento | — |
|
| Diagnóstico | Rede | Mostra os dados de diagnóstico utilizados para detetar os problemas de rede. |
| Modbus | Permite aos utilizadores ler dados de registo a partir de dispositivos Modbus locais e remotos ligados ao Com’X 210. | |
| Biblioteca personalizada | — |
|
| Manutenção | Registos |
Mostra a data, hora e descrição de:
|
| Definições do sistema |
|