DOCA0036PT-11

Estatísticas do Modbus

As estatísticas do Modbus estão disponíveis para o seu dispositivo.
Parâmetro Descrição
RS485
Mensagens recebidas Um contador que aumenta sempre que é recebida uma mensagem.
Mensagens transmitidas Um contador que aumenta sempre que é enviada uma mensagem.
Tempos limite de mensagem Um contador que aumenta sempre que uma mensagem de pedido é enviada sem receber a mensagem de resposta correspondente dentro do tempo permitido. Os tempos excedidos são normalmente resultado de erros de configuração ou de um dispositivo que não responde.
Erros de CRC Um contador que aumenta sempre que é recebido um pacote com uma soma de verificação/CRC que não coincide com a calculada.
Erros de protocolo Um contador que aumenta sempre que é recebida uma mensagem incorretamente formada.
Exceções recebidas Um contador que aumenta sempre que é recebida uma exceção.
Detalhes do dispositivo Uma tabela detalhada que fornece estatísticas por dispositivo. Clique na ligação para abrir a tabela numa janela nova.
Servidor TCP/IP
Mensagens recebidas Um contador que aumenta sempre que é recebida uma mensagem.
Mensagens transmitidas Um contador que aumenta sempre que é enviada uma mensagem.
Erros de protocolo Um contador que aumenta sempre que é recebida uma mensagem incorretamente formada.
Ligações ativas Um valor de estado que representa o número de ligações (internas e externas) que estão ativas no momento em que a página de diagnóstico é atualizada. Clique na ligação para abrir uma caixa de diálogo com uma lista de todas as ligações de cliente externas ativas.
Ligações acumuladas

Um contador que aumenta sempre que é estabelecida uma ligação (interna ou externa) ao Com’X.

Máximo de ligações Um valor de estado que representa o número máximo de ligações que foram feitas desde que foi ligado o Modbus.
Cliente TCP/IP
Mensagens recebidas Um contador que aumenta sempre que é recebida uma mensagem.
Mensagens transmitidas Um contador que aumenta sempre que é enviada uma mensagem.
Tempos limite de mensagem Um contador que aumenta sempre que uma mensagem de pedido é enviada sem receber a mensagem de resposta correspondente dentro do tempo permitido. Os tempos excedidos são normalmente resultado de erros de configuração ou de um dispositivo que não responde.
Tempos limite de ligação Um contador que aumenta sempre que o dispositivo excede o tempo limite num pedido de ligação.
Erros de protocolo Um contador que aumenta sempre que é recebida uma mensagem incorretamente formada.
Exceções recebidas Um contador que aumenta sempre que é recebida uma exceção.
Detalhes do dispositivo Uma tabela detalhada que fornece estatísticas por dispositivo. Clique na ligação para abrir a tabela numa janela nova.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?