Estatísticas de rede
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Ethernet | |
| Velocidade |
Uma cadeia de estado que representa a definição de velocidade que está a ser utilizada para comunicar com o parceiro de ligação. Opções: 10 Mbps ou 100 Mbps |
| Duplex |
Uma cadeia de estado que representa a definição duplex. Opções: Full-Duplex ou Half-Duplex |
| Colisões | Um contador que aumenta sempre que um pacote é retransmitido devido à deteção de uma colisão. |
| Erros de CRC | Um contador que aumenta sempre que é recebido um pacote com uma soma de verificação/CRC que não coincide com a calculada. |
| Erros de pacote | Um contador que aumenta sempre que é detetado um erro de pacote de receção. |
| Pacotes recebidos OK | Um contador que aumenta sempre que a receção de um pacote é bem sucedida. |
| Pacotes de receção ignorados | Um contador que aumenta sempre que um pacote de receção é ignorado. |
| Erros de receção | Um contador que aumenta sempre que um pacote é recebido com um erro de receção. |
| Pacotes transmitidos OK | Um contador que aumenta sempre que a transmissão de um pacote é bem sucedida. |
| Pacotes de transmissão ignorados | Um contador que aumenta sempre que um pacote de transmissão é ignorado. |
| Erros de transmissão | Um contador que aumenta sempre que um pacote de transmissão sofre um erro de transmissão. |