Descrição geral da interface do utilizador
O gráfico abaixo mostra a disposição da interface:
Faixa
A faixa mostra as informações seguintes na parte superior de todas as páginas:
| Estado | Registo de dados: Mostra o estado do registo de dados que pode ser ativado no separador Comissionamento. |
| Publicações periódicas: Mostra o estado da publicação que pode ser ativado no separador Comissionamento. | |
| Armazenamento disponível: Mostra o armazenamento disponível para o registo de dados. | |
| Informações gerais | Ligação nome de utilizador/admin: mostra o utilizador ligado. |
| Acerca de: Clique para aceder às informações sobre o Com’X 210 e o modem GPRS ou 3G (número de série e endereço MAC), portas Ethernet IPv4, endereço IPv6 e versões do software. | |
| Terminar sessão: Para encerrar a sessão, clique em Terminar sessão ou feche o browser. Recomenda-se que encerre a sessão no Com’X 210 quando não estiver a utilizá-lo. | |
| Hora: Apresenta a hora definida nas Definições de data/hora. |
Separadores principais e secundários
Os separadores secundários mostram os submenus do separador principal selecionado. Pode utilizar o browser para marcar cada separador secundário da interface Web do Com’X 210.
Os separadores principais e secundários são detalhados na secção nas funções do dispositivo.
Botões de ação
Os botões de ação correspondem ao separador selecionado e variam. A tabela abaixo descreve os botões da interface:
| Botão | Ação |
|---|---|
| Guardar alterações |
Valida as alterações feitas. Desativado quando:
|
| Cancelar | Cancela as alterações para voltar às últimas definições guardadas. |