DOCA0036PT-11

Eventos registados

O seu dispositivo regista eventos.

Os eventos registado são:

Tópico Evento
Recurso

Alteração da configuração de:

  • dispositivos
  • publicação

Entrega Passos e estado da publicação (sem êxito ou com êxito)
Ativação/desativação da publicação periódica
Registo Ativação ou desativação do registo de dados
Segurança Início de sessão sem êxito
Alarme Nível baixo do sinal de GPRS/3G
Erro detetado durante o início de sessão
O dispositivo não está a comunicar
Utilização excessiva de CPU e RAM
Interrupções na comunicação com os dispositivos de medição
Sistema Alteração da definição da hora
Atualização do firmware e estado
Tempo de arranque

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?