DOCA0036PT-11

Gestão da firewall

A Gestão da firewall permite-lhe configurar o acesso à rede.

Pode configurar itens como:

  • Ativar ou desativar portas.
  • Configure os números de porta por interface (Eth1, Eth2, WiFi, GPRS/3G), exceto onde indicado em Definições de porta.
  • Ativar acesso à rede a montante.

Desativar as portas não utilizadas (determinadas pela sua seleção de rede em Definições > Definições gerais > Definições de rede)  pode ajudar a impedir o acesso não autorizado.

** Para configurações de porta padrão, consulte Definições de porta

Acesso à rede a montante

Esta funcionalidade permite que dispositivos a jusante tenham acesso a servidores (como DNS, SNTP e SMTP) na rede a montante.

O Acesso à rede a montante está desativado por predefinição. É recomendado deixar esta definição desativada, exceto se for necessário publicar dados ou enviar mensagens de eventos de clientes a jusante.

** Definições de porta
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?