DOCA0036PT-11

Definições de porta

Há predefinições de Gestão de firewall para cada protocolo por interface.
  Ethernet 1 Ethernet 2 Wi-Fi GPRS/3G
HTTP 80, ativada 80, ativada 80, ativada 80, desativada
HTTPS 443, ativada(1) 443, ativada(1) 443, ativada 443, desativada
Modbus TCP 502, desativada 502, ativada 502, ativada 502, desativada
(1) Não é possível atualizar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?